结果:找到"晶振 晶振焊接 晶振温度",相关内容854条
- YXC时钟解决方案丨工业级PDA高精度导航定位
- 工业级PDA是指能到达防尘、防水、防摔三防等级,并具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理和自动传输等功能的移动智能终端。为满足如农业、铁路、空间、勘测与绘图等复杂环境领域的需要,目前高端工业级PDA普遍具备高精度的导航定位功能,支持GPS定位信息获取、GPRS信息传输、GIS显示、GPS导航等。图:工业级手持PDA设备由于工业级PDA实际作业场景中存在各种干扰源,如电磁干扰、温度变化等,这些干扰源会对导航定位功能的精度产生负面影响。为保证导航定位功能在各种环境下都能正常工作,一个高稳定性的时钟源是必不可少的,YXC温补晶振(TCXO)则提供了理想的时钟解决方案。温补晶振在普通有...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 温补晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-07 17:11:00
- 最简单的测试晶振是否起振的方法
- 导致贴片晶振或者圆柱晶振不起振的原因有不少,例如接触到液体,表面有杂质,电容匹配不适,老化,材料劣质等原因。如果晶振不起振的话,产品相当于毫无用处,所以要区分产品用不了是石英晶振的因素,还是其他电子元器件的问题,就要先确定是否石英晶体谐振器起振,扬兴晶振给大家分享几个最简单的方法,看完你就懂!1、判断方法很多,用示波器看波形是最直接的,用数字万用表的电压档测电压也行,因晶振波形的占空比为50%,所以测得的平均电压为1/2Vcc左右,对于51单片机,在使用外置程序存储器的时候还可以测PSEN引脚或P0口引脚的电压或波形,只有晶振电路正常工作,那些引脚才会有信号输出,但现在很少采用片外扩展存储器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振起振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-01-03 10:29:00
- 晶振为什么会出现温漂问题?
- 众所周知晶振是现代电子产品中不可缺少的一款电子元件,同时它的分类可细分为多类,大类,细分类。在使用晶振的过程中总会遇到那么一些问题,如停振,不振,漂温等各种问题。今天的内容主要就是给大家介绍一些关于漂温的问题。晶振除了压电效应以外,还有一个不能被忽略的特性,就是温漂。晶振的振荡频率会随着环境温度的变化发生微小的偏移,这是晶振固有的特性。正是由于温漂的存在,普通有源晶振的精度很难做的很高,常见的晶振精度多为40ppm,20ppm,很难做到10ppm以下。这种精度在一些对晶振精度要求不高的场合,如微处理器的时钟输入等,完全能够满足需求。但是在无线通信,蜂窝应用,广播电视等应用领域,需要时钟精确同...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振,温漂,晶振温漂 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-12-19 11:02:00
- 冷知识科普:晶振突然坏了怎么办?
- 在使用过程中晶振突然坏了怎么办?这是许多晶振从业者不可避免接收到的客户问题,但如果说一定是质量不过关,那就有失偏颇了。比如,焊接方式错误,周围环境,温度范围,重大跌损和错误选择参数等,都有可能引起石英晶振不起振,停振,误差大及其他一些问题。以下是小扬给大家提供几点石英晶振的处理方法。大多数有用到晶振的客户,应该都遇到过晶振遇热停振这个让人无奈的问题,如果遇到这种问题,怎么办呢?不要慌,首先我们来分析下为什么会出现停振现象:晶振英文名为Crystaloscillator,它是电子产品中的重要部件,其作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,一旦工作频率不稳定就会会造成相关设备工作频率...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振石英晶振 晶振停振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-06-30 15:09:00
- 晶振焊接前为什么一定要了解它的温度范围
- 在电子元件行业中晶振行业最为复杂。因为晶体本身的关系对参数要求也非常严格,不同的产品用到的晶体参数不同,像一些消费类的产品所用到的晶振相对要求要低很多,而一些高精密的产品如通讯类产品,仪器类等参数要求就要高很多,特别是在温度系数有要求下,就需要用到高精密的温补晶振。稍微了解晶振知识的朋友都知道,晶振的温度系数是很多厂家比较看重的,不管是产品生产过程中还是使用的情况下,卷盘装的贴片晶振厂家都是使用自动贴片机来进行产品焊接,使用自动贴片机就要进行波峰焊接,波峰焊的温度正常都比手工焊接的温度高,所以这就是为什么很多客户问我们有没有宽温晶振的原因。而且有些客户设计的产品还需要过高温锡炉,这里就要涉及...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振焊接 晶振温度 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-03-22 17:00:00
- 石英晶振没有信号输出怎么办?6招教你如何解决!
- 石英晶振,作为电子产品中必不可少的电子元件,日常使用过程中遇到石英晶振没有信号输出却不知从何下手解决?小扬整理相关资料给大家分享如何解决晶振没有信号输出的问题。步骤1请使用示波器或频率计测量石英晶振的两个端子输出的信号。如果没有信号输出,请按照步骤1至步骤4执行检查。如果晶体输出端(Xout)有信号输出,但输入端(Xin)没有信号输出,请按照步骤5到步骤6检査石英晶振。步骤2请卸下石英晶振并测试其频率和负载电容,以确定它们是否会使用专业测试机器振动并符合您的规格。也可以将其发送给供应商,让他们进行测试。步骤3如果发生以下任何一种情况,石英晶振不会振动,其负载电容不符合您的规格,或者当前频率与...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 石英晶振 晶振 晶振信号 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-11-12 18:25:00
- 晶振停振竟然受这些原因引起!
- 在产品的生产过程中,很多的人都会遇到晶振不振或是停振的现象,又不知从何下手,更是一头雾水,又不知道问题出现在什么地方,下面就给大家讲解一下导致晶振不振乃至停振的主要原因分析。原因分析:1.当晶体频率发生频率漂移,且超出晶体频率偏差范围过多时,以至于捕捉不到晶体的中心频率,从而导致芯片不起振。2.在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体的密封性不好时,在酒精加压的条件下,其表现为漏气,称之为双漏,也会导致停振;3.由于晶体在剪脚和焊锡的时候容易产生机械应力和热应力,而焊锡温度过高和作用时间太长都会影响到晶体,容易导致晶体处于临界状态,以至出现时振时不振现象,甚至停振;4.由...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 晶振 晶振停振 晶振停振原因 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-10-30 16:19:00
- 重磅!SiTime发布低功耗TCXO晶振,加速消费电子和物联网产品开发
- SiTime公司,作为MEMS时序市场的领导者,于2021年1月初发布SiT5008温度补偿硅MEMS振荡器(TCXO)。SiT5008是理想的连接消费电子和物联网设备,如互联网连接的音频视频,超顶流使用低功耗无线连接的设备、工业智能电表和其他设备。像其他SiTime产品,SiT5008以小封装提供可编程功能,高可靠性和环境弹性。通过快速产品定制加快客户开发“SiT5008的开发是我们快速发布战略的一个很好的例子,在该战略中,我们从一个基本平台上开发了多达15种产品衍生产品,并将它们迅速推向市场,”SiTime市场营销执行副总裁PiyushSevalia说。“每种衍生产品都有定制的功能,可以...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SITIME晶振代理 振荡器 温补晶振 MEMS 石英晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-23 16:43:00
- 还在分不清温补、压控温补吗?8种晶体振荡器类型解读
- 晶振,电子产品都得依赖的一款电子器件,它是通常应用到一些高端电子产品当中。它一般分为两大类,无源晶振和有源晶振,但对于有源晶振这块,如果按晶振的功能和实现技术分类,可以分为哪几种呢?下面由扬兴晶振厂家给大家介绍:01普通晶振普通晶体振荡器(SPXO)是最简单的晶体振荡器,它是由晶体元件与振荡电路按设计要求,集成装配在PCB电路板上并用金属外壳封装而成的频率器件,通常用作微处理器的时钟器件。02温补晶振温度补偿晶体振荡器(TCXO),在晶振内部采取了对晶体频率温度特性进行补偿,以达到在宽温温度范围内满足稳定度要求的晶体振荡器。一般模拟式温补晶振采用热敏补偿网络。补偿后频率精度更高,,由于其良好...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 温补晶振 振荡器 压控温补晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-11-24 17:24:00
- 码住!晶振在电路中的符号
- Co——静态电容和支架引线等分布电容之和,一般约2~5PF。Cq——动态电容,表征晶体的弹性,值很小,在10﹣²pF以下。Lq——动态电感,表征晶体的质量,值较大,在几十mH~几百H。rq——动态电阻,机械摩擦和空气阻尼引起的损耗,阻抗很小,几~几百欧Ω。Lq1、Cq1、rq3——晶体基频等效电路。CLq3、Lq3、rq3——晶体三次泛音等效电路。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振技术 晶振电路 晶振符号 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-08-11 17:52:00
返回